Verander van taal :

Glijlagers zijn cruciale onderdelen in structuren met bewegende elementen. Maar zelfs kleine fouten bij het vastzetten van lagers kunnen ernstige gevolgen hebben: ongewenst geluid, overmatige slijtage of zelfs een volledig defect van het lagerpunt. Hieronder laten we u de meest voorkomende oorzaken van deze problemen zien, geven we suggesties voor oplossingen en laten we u zien hoe u uw glijlagers optimaal kunt vastzetten.

De zogenaamde "drifting" is de reden waarom we glijlagers vastzetten. Maar wat betekent deze term eigenlijk?
Afwijkende glijlagers verliezen hun nauwe passing in de boring van de behuizing en gaan bewegen, ook al worden ze verondersteld vast te zitten. Dit probleem treedt vaak op wanneer de perspassing - de mechanische spanning die het lager stevig in het gat houdt - onvoldoende is. Oorzaken hiervoor kunnen zijn:

Glijlagers die samen met de as in het gat draaien, veroorzaken slijtage in zowel de behuizing als zichzelf. Dit leidt tot ongewenste ruis of zelfs totale uitval.

Als de glijlagers axiaal worden bewogen of als de krachten een axiaal effect op het lager kunnen hebben, bestaat het risico dat het lager nog eerder uit het gat loopt. In deze gevallen moeten de lagers niet alleen worden geperst, maar ook speciaal worden vastgezet. De tabel hiernaast toont de temperatuurlimiet waarboven de glijlagers in het gat moeten worden vastgezet, zelfs bij lage axiale krachten. Hoe groter de krachten, hoe waarschijnlijker het is dat een dergelijke beveiliging moet worden overwogen.
Als de perspassing van het glijlager niet voldoende is, zijn er verschillende opties beschikbaar om glijlagers axiaal te borgen.
Hieronder staan de meest beproefde methoden:
Naast de positioneringsnippel is de anti-rotatie functie een veelvoorkomend ontwerpprobleem. Glijlagers zijn ontworpen om door de as te bewegen terwijl het lager zelf vastzit in de behuizing.
Metalen of PTFE-glijlagers vereisen een stevige bevestiging, omdat hun glijeigenschappen afhangen van de voering op de binnendiameter. Kunststoflagers zijn hier beter bestand, omdat het homogene materiaal zelf goede glijeigenschappen heeft. Maar zelfs met kunststof lagers is draaien in het gat ongewenst, omdat de boringen van behuizingen over het algemeen niet geoptimaliseerd zijn voor wrijving.
Overtuig uzelf van de kwaliteit van onze producten. De iglidur glijlager sample box bevat:
✅ 39 iglidur glijlagers gemaakt van de belangrijkste materialen
✅ Sjablonen voor het vinden van het perfecte materiaal voor uw toepassing
✅ iglidur glijlager techniek catalogus met informatie over onze glijlagers


Wij bieden u zowel speciale onderdelen als een uitgebreid catalogusassortiment. Dit betekent dat u niet altijd een speciaal onderdeel nodig hebt om uw lager vast te zetten. Om uw ontwerp te vergemakkelijken, kunt u bij ons ook gratis CAD-bestanden downloaden.
Als een speciaal onderdeel essentieel is, bieden kunststof glijlagers de grootste flexibiliteit bij het ontwerp van onderdelen dankzij hun materiaalspecificaties en moderne productieprocessen. Productie door middel van 3D-printen, machinale bewerking of spuitgieten biedt u veel vrijheid in het ontwerp.