Verander van taal :
Wat hebben een beroemde schilder, kinderspeelgoed en een wegwedstrijd met fietsen gemeen? Dit kan voor sommigen als een verrassing komen, maar ze zijn op de een of andere manier gerelateerd aan wentellagers. Als we denken aan wentellagers, weten veel mensen dat deze vooral worden gebruikt in de industrie, zoals in fabrieken of motorvoertuigen. Rollagers zijn essentiële onderdelen in veel van deze toepassingen. Je zult echter verrast zijn door de vier interessante feiten over wentellagers die je hieronder kunt lezen.
De man achter de uitvinding van de rollager was niet alleen een beroemd kunstenaar, filosoof en wiskundige, maar ook een uitvinder. Hij werd beroemd door zijn schilderij "De Mona Lisa". Je hebt het misschien al geraden. De uitvinder van het rollager was niemand minder dan Leonardo Da Vinci. Hij ontdekte het kogellager in de jaren 1498-1500 om de wrijving te verminderen tussen twee platen die elkaar zouden raken in zijn beroemde ontwerp van de propeller, een geschetste vliegmachine.
Hoewel het ontwerp van de helikopter als een loden ballon ten onder ging, had het wentellager een succesvollere geschiedenis. 100 jaar na Da Vinci's ontwerp maakte Galileo Galilei ook melding van een vroege vorm van een wentellager. Pas in 1792 werd een patent voor het "moderne" rollager geregistreerd - het werd in 1791 toegekend aan de Engelsman Philip Vaughan.
De eerste bekende ontdekking van een kogellager werd gevonden in het Romeinse Rijk rond 40 na Christus. Het was een eenvoudige draaitafel met ballen eronder, vermoedelijk om mensen die aan tafel aten in staat te stellen de tafel gemakkelijk te draaien om bij ander eten te kunnen.

Hoewel rollagers in het dagelijks leven vaak over, het hoofd worden gezien, zijn ze praktisch overal aanwezig. Lagers zijn essentieel voor een soepele beweging en bijna alles met bewegende delen heeft een soort lager nodig.
Al het speelgoed met wielen, waarvan de onderdelen rollen of draaien, hebben rollagers als onderdeel van hun ontwerp, zoals de bekende fidget spinners, skateboards, rolschaatsen, auto's met afstandsbediening, enz. De lagers in dit speelgoed zorgen voor een snelle, efficiënte werking en veiligheid.
Hoe komt het centrifugeren in de wasmachine of het draaien van de plaat in de magnetron tot stand? Dat klopt. Ook rollagers zijn hierbij betrokken. Beide toepassingsvoorbeelden vereisen het wentellager voor een goede werking. De deur van je koelkast en de garagedeur zijn gelagerd, waardoor ze gemakkelijk open en dicht kunnen scharnieren. Andere voorbeelden zijn blenders, ventilatoren, airconditioners, whirlpools...

In 2017 werd bekend dat Huisman, de wereldwijde specialist in hef-, boor- en onderwateroplossingen, momenteel 's werelds grootste wentellagers produceert in zijn productiefaciliteit in China. Deze twee lagers met een diameter van 30 meter zijn bedoeld voor de door Huisman ontworpen TMC-kranen. Deze hebben een hefcapaciteit van 10.000 ton en een radius van ongeveer 48 meter.
In tegenstelling tot traditionele TMC-kranen, die draaistellen of grote wielen gebruiken voor hun zwenksysteem, gebruiken de door Huisman ontwikkelde kranen grote kogellagers van eigen ontwerp. Het voordeel van dit type lager is dat de kraan aanzienlijk lichter kan zijn.
In augustus 1869 patenteerde de Parijse fietsenmaker Jules Suriray het gebruik van een radiaal kogellager dat hij voor fietsen had ontwikkeld. Iets meer dan drie maanden nadat Suriray zijn patent had ontvangen, werd het rollager dat hij had ontwikkeld aan een strenge en goed gepubliceerde test onderworpen tijdens 's werelds eerste grote fietswedstrijd van stad tot stad. Deze inaugurele race ging over zo'n 80 mijl tussen Parijs en Rouen en een van de deelnemers - een Engelsman genaamd James Moore - reed op een fiets met dit type rollager op het oversized voorwiel.
Moore won de race en zijn eerste medaille was ongetwijfeld te danken aan het nieuwe rollager dat op zijn motor was gemonteerd. Zoals je hebt gelezen, heeft het wentellager zich al vroeg gevestigd en is het een integraal onderdeel van ons dagelijks leven geworden.
Bij igus zijn we gespecialiseerd in de productie van xiros rollagers van kunststof. Deze hebben geen externe smering nodig, werken extreem stil, zijn corrosievrij en maken indruk met hun soepele werking. Hierdoor zijn ze een kostenefficiënt alternatief voor conventionele metalen rollagers.


Leiter Geschäftsbereich xiros® Polymerkugellager
+49 2203 9649 7202Verstuur een e-mailBereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur